结果:找到"MM32 MCU ",相关内容126条
- 分享一款可兼容STM32F103C8T6的国产32位单片机MM32F103C8T6
- MM32F103C8T6使用高性能的ARMCortexTM-M3为内核的32位微控制器,工作频率最高可达168MHZ,内置高速存储器,丰富的增强型I/O端口和外设连接到外部总线。该产品系列工作电压为2.0V~5.5V,工作温度范围包含-40◦C~+85◦C常规型和-40◦C~+105◦C扩展型。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。本产品提供LQFP100、LQFP64、LQFP48、LQFP32和QFN32共5种封装形式;根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。该产品器件完美兼容意法半导体MCU型号STM32F103C8T6。应用范围•电机驱动和应用控制•医疗和手持设备•PC游戏外设...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: MM32 MCU 发帖人:赵S528 发帖时间:2021-07-30 10:16:00
- 灵动微电子|MM32MCU烧录经验分享
- 最近有部分刚接触MM32MCU的用户朋友们碰到了MCU无法进行下载的情况,然后跟我们反馈芯片有问题,最后经过技术工程师跟进,其实都是用户程序使用错误或者操作不规范等原因造成的,并非芯片有问题,小编表示很无奈很无辜(T_T)。如果大家有碰到这种情况,请不要着急,我们今天这篇文章专门来讲解如何解决烧写失败的情况及有可能出现该类问题的原因。MM32无法进行烧写原因有多种情况,我们从硬件和软件两个方面分析:硬件原因:1、使用的调试器不支持调试下载MM32MCU,IAR/KEIL上仿真器选择/配置不正确,MM32MCU已经获得Segger官方认证。在Segger官网J-Link驱动6.40以上版本支持...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MM32 发帖人:赵S528 发帖时间:2021-07-27 15:49:00
- MCU涨价的主要因素还得从供需来看
- 首先需求方面来说,疫情导致在线教育与办公需求增长,导致对应的驱动IC、电源管理IC及功率元件需求增长,而一季度之后,疫情得到有效遏制,消费电子和汽车及家电的需求回暖,功率MOS、PMIC、传感器IC等产品需求接力,维持产能满载。以上这些原因,再加上芯片厂商提高了安全库存,共同推动了晶圆产能处于满载状态,尤其是8寸晶圆。另一方面,全球的大多数晶圆厂已经很少去扩产成熟制程的产能,过去五年产能的成长率不足5%,但是需求却在不断的增长,尤其是5G以及AI的大规模应用之后,全球对晶圆产能的需求将会大幅度提升。需求提升了,但是年初的疫情,让半导体厂商对下半年的需求出现了误判,预估过于保守,所以,进入下半...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: MCU,MCU涨价 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-14 13:49:00
- 国产MCU帮助汽车电子化发展
- IoT物联网生态的逐步成熟和汽车的电子智能化,并且成为了MCU发展的双擎。以这两种应用为核心,结合5G和人工智能等新技术,单片机正迅速渗透到各个细分领域。在国内市场,国内的单片机已经开始了激烈的追逐。上海灵动微电子学作为国内近年来整体增长速度较快的MCU芯片制造商,灵动微电子学目前正在批量生产的基于ARMCortex-M0和Cortex-M3核心的MCU产品有面向通用高性能市场的MM32F系列、面向超低电功耗和安全应用的MM32L系列、多种无线连接功能。部分灵动微MCU可兼容替换意法半导体MCUSTM32。灵动微代理商宇芯电子满足客户及市场多领域、多层次的丰富应用场景需求。灵动微不仅仅是一家...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国产MCU,MCU,汽车MCU,灵动微MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-21 12:04:00
- 灵动微MCUMM32SPIN产品介绍
- 灵动微电子展示了电机与电源专用MM32SPIN系列MCU及基于该产品开发的十余款应用方案,会议同期灵动微电子还重磅发布了MM32-LINKISOL隔离仿真器,解决了电机及工业控制开发工程师在大功率应用的开发调试阶段的不安全性等痛点,MM32-LINKISOL隔离仿真器可有效的帮助工程师更安全、更高效的开发电机控制方案。灵动微MCUMM32SPIN规格书下载MM32SPIN.pdf产品介绍MM32SPIN0x系列:使用高性能的ARM®CortexTM-M0为内核的32位微控制器,最高工作频率可达72MHz,内置高速存储器。本产品包含1个12位的ADC、1个比较器和一个32位高速除法器,包含标准...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 灵动微,灵动微MCU,MM32 MCU,MM32SPIN 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-03-27 16:46:00
- <样品开发板FAE支持>国产32位MCU单片机案例-打印机│电动车│机器人舵机│智能锁
- 我司英尚国际有限公司针对市场需求提供一整套灵活多样的32位MCU单片机产品解决方案。我们提供软硬件技术支持,搭建简单、快速和高效的物联网应用开发平台。可为客户定制物物联网应用、家庭自动化、医疗、运动健身监控以及其他可穿戴智能设备。规格书下载:MM32F103.pdfDS_MM32SPIN2x_p_V1.15_SC.pdfDS_MM32SPIN222C_V1.03_SC.pdfMM32F003.pdf样品/开发板/Demo板提供邮箱:sales@sramsun.com产品方案MM32MCU型号方案特点方案规格系统框图打印机MM32F103VET6●一维、二维码打印机●票据打印●有线、无线打印●...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 灵动微MM32,MCU,灵动微MCU 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-09 15:10:00
- 小米入股灵动微电子加速芯片领域布局
- 近日天眼查数据显示,上海灵动微电子股份有限公司的工商发生了变更,注册资本由原来的4728万人民币,新增至人民币5668万,增幅接近20%。新增董事为王晓波。公开资料显示王晓波是小米产业基金管理合伙人。这次的主角为何会是灵动微电子?灵动微电子成立于公元2011年,作为一家立足本土、展望世界的MCU芯片及方案提供商,灵动微为中国本土系统企业提供全面的、完整以及本土化的MCU。自成立以来的灵动微基于Cortex-M系列内核开发了MM32MCU产品阵列,拥有F/L/SPIN/W/P五大系列、200多个型号,累计交付近亿颗,广泛应用于工业控制、智能家电、智慧家庭、可穿戴式设备、汽车电子、仪器仪表等各行...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 灵动微电子,灵动微MCU,MM32,MCU,小米入股灵动微 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-06 16:51:00
- 智能家居为MCU带来巨大需求量
- 新一代年轻消费族群对于生活品质的需求逐渐提高,不仅小米要发展智能家居,中兴通讯也在于近日在北京揭晓智"智能家居"将成为市场主流,而智能家居的崛起也必然引爆MCU的需求量迅速攀升,众多MCU厂商可望迎来庞大商机。MCU为未来每一个物联网设备的关键组件之一,也是数百亿个物联网终端节点的布建基础,负责智能控制、网路连结、无线传输、人机界面互动系统,举凡玩具、家电、汽车等都不难见其踪迹。智能家居所需要的IC芯片与物联网主流芯片大致是一样的,物联网的数据处理、加工以及传输都离不开MCU,在物联网(IoT)发展趋势之下,节能、安全感测、3C产品、医疗及汽车电子应用等,均已成为MCU的热门应用领域。工业物...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能家居MCU,灵动微,灵动微MCU,MM32 MCU 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-01-07 16:36:00
- 灵动微MCU测试过程中确保频率校准方法
- 灵动微32位MCU产品在市场上受到各行业的欢迎,提供不同性能的MCU产品,针对不同领域制定不同的产品,如基于ARM内核M0及内核M3的MCU产品,包括:通用高性能市场的MM32F系列,具有超低功耗及安全应用的MM32L系列,拥有多种无线连接功能的MM32W系列,以及电机及电源专用的MM32SPIN系列,拥有OTP型的MM32P系列等,并可按照客户要求定制MCU产品.下面灵动微提供MCU在测试中如何确保频率准确无误的方法.测试系统硬件由运行一组指令(测试程序)的计算机控制,在测试时提供合适的电压、电流、时序和功能状态给DUT并监测DUT的响应,对比每次测试的结果和预先设定的界限,做出合格(PA...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 灵动微MCU,单片机,MM32 MCU 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-26 17:27:00
- 灵动微本土MCU厂商具有吸引力的增长点
- 作为各种电子产品的控制和处理核心,微控制单元(MCU)器件是一种集成微处理器(CPU)、存储器(RAM/ROM)、计数器,以及I/O端口的芯片。从MCU内核架构来看,单片机有历经多年的8051,基于ArmCortexM内核的微处理器,以及最近两年流行起来的开源RISC-V微处理器。无论采用哪种架构,各个厂商使用的内核和数字模块都没有太大区别,但在集成的模拟电路和混合信号IC方面就大有不同了。据称国内有一定规模的单片机厂商至少有30多家,例如灵动微.但大都采用跟国际大厂PIN-PIN兼容的设计模式,在很多应用领域(特别是家电和消费类电子产品)只能靠价格竞争来争抢市场份额。根据ICInsight...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 灵动微,灵动微MCU,MM32 MCU 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-24 15:48:00
返回